请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM74900-Q1工具/软件:
我们将 LM74900-Q1 与 KL15 系统(=开关后的电源)连接结合使用。 有关更多详细信息、请参阅下面的原理图。
(1) 使用 KL15 系统是否有任何问题?
(2) 是否对+B 和使能信号的持续时间有任何要求?
(3) 通常+B 优先、然后启用信号被激活。 如果 Enable 优先、然后+B 稍后出现、则会发生任何问题?