This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4501-SP:瞬态模型中的 UVLO/最小输入

Guru**** 2489685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549892/tps7a4501-sp-uvlo-minimum-input-in-the-transient-model

器件型号:TPS7A4501-SP


工具/软件:

您好、  

我正在使用瞬态模型运行启动仿真。 我注意到模型中有 1.1V 的 UVLO 阈值、但文档中未提及。 您能否提供有关此阈值的更多信息、例如最小值/最大值? 数据表中有一个最小输入电压值、但其典型值为 1.9V、稳压器是否仍会 在 1.1V 至 1.9V 之间的 Vin 下运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Syler:

    我们无法提供最小/最大阈值、因为该规格未包含在我们测试的数据表规格中。  通过此标称 UVLO 后、器件将在内部开启、但要对输出进行正确调节并确保正常运行、则需要满足最低工作 VIN 电压要求。  

    谢谢、

    Sarah