This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53819A:帮助解决 TPS53819A 启动问题(过流/过压故障)

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53819A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550053/tps53819a-help-with-tps53819a-startup-issues-overcurrent-overvoltage-faults

器件型号:TPS53819A


工具/软件:

大家好:

我无法获得 TPS53819A 才能正常运行。 这是我第一次使用 TPS 器件、我遇到了一些我无法解决的问题。

系统设计为采用 24V 输入 并生成一个  在 电流约为 12A 时输出电压为 1.2V 。 我已经成功建立了联系 I²C 通信 并尝试启动降压转换器、但每次我启动时都会立即跳闸 过流保护 有时甚至是 过压保护 、关机—这种情况即使与一起发生 未连接负载

我探测了输出并看到它确实达到了 1.2V  电压下使用也没问题。 但是、在监控时 ALERT 和跳变电压 ,我注意到跳变电压的一个非常小的尖峰,这似乎触发过流故障。

对其进行编程 忽略故障 、转换器开始 会以低可闻频率振荡 、输出电压上升至 ~5V  、设备开始消耗大量电流。

如果对此进行故障排除提供任何帮助、我将不胜感激。 接下来应该测试什么? 我是否缺少配置或硬件设置中明显的信息?

注意: 我当前使用的电感器是 470nH  、它与示意图中显示的值不同。

提前感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发现这个问题很抱歉浪费时间^^我在高侧栅极之前放置了一个 4.7 电阻器的 4k7 电阻器… 抱歉