This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H1210-SEP:散热焊盘连接

Guru**** 2489685 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H1210-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549453/tps7h1210-sep-thermal-pad-connection

器件型号:TPS7H1210-SEP


工具/软件:

大家好!

您好!

我需要对 MPN 的散热焊盘连接进行澄清: TPS7H1210-SEP

根据数据表-

1.是否可以将散热焊盘与机箱连接,以便从 LDO 中抽取热量,而不是连接到接地平面?

非常感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

    机箱是否接地、悬空或连接到其他一些电势?

    谢谢、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    机箱未连接到接地平面或其他电势;它保持悬空、但机箱充当散热器、因此希望连接此 IC 的散热焊盘。 n`t 我未将散热焊盘连接到接地平面、IC 是否会表现良好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。

    我建议接地以避免出现意外问题、因为这就是器件的测试方式。 我正在研究、从应力和功能的角度来看、是否可以接受将散热焊盘连接到悬空节点或通过使用电气隔离环氧树脂而非导电焊料来使其悬空。 如果我能够获得更多信息、我将在此处更新您。  

    绝对不应将散热焊盘连接到非接地电位。 我知道这不是你的计划,但想清楚地陈述信息的任何其他人谁可以引用这个帖子.  

    谢谢、

    Sarah