This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:电芯平衡输入滤波器电阻器值

Guru**** 2489685 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535066/bq76952-cell-balancing-input-filter-resistor-value

器件型号:BQ76952


工具/软件:

我想知道电芯平衡电路的输入滤波电阻器是否可以大于 100 欧姆。 在 BQ769x2 电池监测器的电池平衡数据表中、建议输入滤波电阻器的最大值应为 100 Ω。 电阻大于 100 欧姆是否存在任何潜在问题? 增大的值是否会以任何方式影响 AFE 或电芯平衡电路?

请注意、我使用外部 FET 平衡。 我希望使用值为 120 欧姆的输入滤波电阻器、以便我的外部 MOSFET 能够在较低的 Vgs 下导通。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ76952 共享检测电阻、用于在同一引脚上进行平衡和测量、我们建议将该电阻保持在 20 Ω 和 100 Ω 之间、这将限制平衡期间的总电流、以防止器件过热、同时仍以合理的速度进行平衡。 由于这也是电压检测引脚、因此增大该电阻器也会影响电芯的精度、该电阻器越高、误差就越大。 您将需要使用 120 欧姆重新表征您的系统、并确保精度仍符合您的系统规格。  

    此致、  

    Arelis G. Guerrero  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guerrero:

    感谢您的答复。 如果我想将 Rfilter 值从 100 欧姆增加到 200 欧姆、我必须对系统进行哪些变化。 是减小滤波电容器值、使时间常数足够保持不变、或者我应该进行任何额外的更改。  

    高于 100 欧姆的值将影响 AFE 内部 MOSFET 的导通。 您提到了误差会更高、电阻值的 I 越高。 因为截止频率降低或其他一些原因。

    此致、

    Michelle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我想最终确定我的电路板设计、因此如果您能清晰说明更改滤波器电阻器值的影响、会有所帮助。