This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3100R017:并联 GaN 设计

Guru**** 2502465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549716/lmg3100r017-parallel-gan-design

器件型号:LMG3100R017


工具/软件:

尊敬的专家:

客户想知道 TI 的 GaN 器件是否可以并联设计? 他们希望评估 TI 在更高功率系统 (150A-650A) 中的 GaN 器件。  

以及如何使并联 GaN 器件的开关同步? 如果我们有相关的参考设计?

此致、

Ryker  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、

    是的、我们可以并联 TI GaN 器件并实现更高功率的系统。 我们已经有原理图指南、并联 LMG3100 的测试结果、我将通过电子邮件分享这些指南、因为我们尚未发布这些指南。 请通过电子邮件 ID 与我联系: r-sinha1@ti.com

    为了实现同步、我们以差分方式对 PWM 信号进行布线、以更大限度地减少失配、并使用 RC 电路从外部管理延迟。

    此致、

    Ruchika.