This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1685EVM:CAN'触发 OCP 时的 t 自动重试

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1545874/tps1685evm-can-t-auto-retry-when-ocp-triggered

器件型号:TPS1685EVM


工具/软件:

尊敬的 TI

 在 OCP 触发且负载停止后、我从 EVM 中移除了 1pcs TPS16850 并通过电子负载测试 EVM 的过流功能

1.为什么输出电压上升到大约 7V?  

2. TPS16850 具有自动重试功能。 它不适用于 OCP、但适用于 UVP。 为什么?“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jims、  

    该 7V 是由于 VDD 引脚漏电流导致的。 在实际应用电压不会建立到 7 伏,因为将有一些负载,将消耗该漏电流.

    2.UVP 是可恢复的故障,不考虑锁闭和保证型。 当 VIN 恢复到 UVP 阈值以上时、器件可以重新启动。

    3.在 EVM 上存在 TPS16851、闭锁型号。  

    此致  

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    感谢您提供的信息、我 了解了 项目 1 和 2、但 EVM 上的 IC 标记为 P16850、您能帮助确认是 TPS16850 还是 TPS16851 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请忽略标记、因为它是指向标记。  但它是最终器件和锁存型号、也在用户指南中提到过。

    此致  

    Kunal Goel