This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1685:IMON/ILIM 负载

Guru**** 2521300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1685

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546489/tps1685-imon-ilim-load

器件型号:TPS1685


工具/软件:

您好:  

我想使用 IMON 引脚监测流经 TPS1685 的电流。

IMON 引脚上的电压将在进入 A/D 之前通过同相放大器配置中的运算放大器  

但是、由于 TPS1685 将作为主电源入口点、因此在热插拔的启动阶段、运算放大器不会通电。  

我担心 IMON 电流源会被未通电的运算放大器正输入加载、这可能会导致启动问题。  

使用 ILIM 作为电流监测器是否更安全(因为它不会影响启动阶段)?  

感谢您的帮助、  

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅下图:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    请让我检查一下、然后返回。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    我看不到任何问题。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kunal、  

    您能解释一下原因吗?  

    如果 IMON 之外的 IMON 电流源上存在额外的负载、这不会导致错误的电压和电流限制值吗?  

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    在启动期间、器件不使用依赖于 IMON 引脚。  

    启动后、 当 pg 变为高电平时、器件使用 pg 信息。

    此致  

    Kunal Goel