This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:工作期间的静电放电抗扰度测试

Guru**** 2533100 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1548148/ucc256403-electrostatic-discharge-immunity-test-during-operation

器件型号:UCC256403


工具/软件:

尊敬的 TI_e2e 团队:
这是 Kurata。
如果您能回答以下问题、我将不胜感激。

静电放电测试是在使用这种设备的原型电源针织产品上进行的。

在电源装置前面板上施加静电时、IC 的 1 秒停机保护电路出现故障、在重新启动之前暂时停止电源输出。

此故障错误地触发了一个报警灯和一个来自电源系统的报警信号。

由于该系统专为连续运行而设计、因此不能容忍静电引起的故障。

作为对策、我们增加了 UCC256403 BLK 和 ISNS 引脚上滤波电容器的电容、并将 BW 引脚短接至 GND 以禁用过压保护、但这并没有改善在静电放电测试期间观察到的复位现象。

此外、为了防止静电噪声进入、我们通过在 Vcc 引脚的印刷接线图案附近插入一个低电阻电阻 (10Ω) 或铁氧体磁珠、并在 GND 引脚的图案附近插入一个铁氧体磁珠来增强滤波。

但是、结果几乎没有改善、我们无法找到有效的解决方案、因为我们无法确定导致 IC 故障的噪音通过哪条路线、所以我们无法确定该怎么做。

 

请告知本静电放电测试引起故障的原因和机制、以及改善这种情况的任何基本方法。

提前感谢您的考虑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kurata San:

    在这种情况下、触发了哪个 1 秒故障?

    此致、

    Sougata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC256403_操作 2025.08.05 期间的静电放电抗扰度测试

    答复 1.

     

    静电放电测试是在使用这种设备的原型电源针织产品上进行的。

    在电源装置前面板上施加静电时、IC 的 1 秒停机保护电路出现故障、在重新启动之前暂时停止电源输出。

    此故障错误地触发了一个报警灯和一个来自电源系统的报警信号。

    由于该系统专为连续运行而设计、因此不能容忍静电引起的故障。

    作为对策、我们增加了 UCC256403 BLK 和 ISNS 引脚上滤波电容器的电容、并将 BW 引脚短接至 GND 以禁用过压保护、但这并没有改善在静电放电测试期间观察到的复位现象。

    此外、为了防止静电噪声进入、我们通过在 Vcc 引脚的印刷接线图案附近插入一个低电阻电阻 (10Ω) 或铁氧体磁珠、并在 GND 引脚的图案附近插入一个铁氧体磁珠来增强滤波。

    但是、结果几乎没有改善、我们无法找到有效的解决方案、因为我们无法确定导致 IC 故障的噪音通过哪条路线、所以我们无法确定该怎么做。

     

    请告知本静电放电测试引起故障的原因和机制、以及改善这种情况的任何基本方法。

    提前感谢您的考虑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI Sougata:

    这是 Kurata。

     

    关于您的初步询问、您问:“哪一秒引发了这一问题?“ 我们只能在执行静电放电测试(LLC 输出停止一秒钟后自动恢复)时确认该问题。

     

    根据器件规格中的引脚功能描述、我们认为暂停一秒和自动恢复是由于暂停一秒的复位功能导致的、该功能由以下保护功能之一触发:ISNS 引脚过流保护、BW 引脚过压保护、BLK 引脚的 UVLO 运行或 Vcc 引脚的 UVLO 运行。 在我们目前对该问题的调查中、BW 引脚短接至 GND、因此我们认为 BW 引脚的过压保护不会影响它。

     

    此外、当使用示波器监控 BLK 和 Vcc 引脚上的压降时、没有会在暂停一秒期间触发 UVLO 的压降。 因此、我们认为无法抑制进入剩余 ISNS 引脚的噪声、导致会导致一秒断电的故障、但我们不确定并且不理解 IC 的详细设计、因此、我们目前正在尝试通过试错来改善 IC 外部的电路连接、但没有找到解决方案。

    因此、根据您在设计和评估层面的经验、我们希望您为我们提供建议、说明可以采取哪些补救措施、最可能的原因是 ISNS 引脚故障、还是其他可能的故障原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kurata:

    我以前从未遇到过这种故障。

    要检测 1 秒故障、您能否检查 1 秒故障点的所有引脚电压以了解触发了哪个特定故障?

    此致、

    Sougata