This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543A22:贮存温度?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543A22, TPS543B22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549236/tps543a22-storage-temp

器件型号:TPS543A22
主题中讨论的其他器件: TPS543B22

工具/软件:

我需要了解 TPS543A22 和 TPS543B22 的贮存温度。 在数据表中、它们列出了运行温度和结温、但贮存温度是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Heather、  

    工作温度范围规格也应用于贮存温度规格。  

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望贮存温度的范围能有所提高、这通常是如此。 如果我只能将工作温度范围用于贮存温度范围、则无法将此器件用于我的设计。 我们的最低存储温度要求为 –50oC、该器件的最低工作温度范围为–40oC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Heather、  

    实际上、该器件有一个贮存温度的规格、它可能会降至–55°C、因此在这种情况下是可以的。  

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 我不知道这个变量是什么意思、感谢您的帮助。