主题中讨论的其他器件: TPS62088
工具/软件:
你(们)好
客户将 BQ24032A 用于医疗器件产品。
制造后的一段时间后,电池膨胀问题会出现在市场上(故障率:约 80 %),
因此、有必要检查是否存在任何电路问题。
目前、BQ24032A 器件有 3 种型号、只有一个特定产品出现 电池 膨胀问题。
关于此回顾、我附上了充电电路图和蓄电池规格的图片。
请告知导致此问题发生的原因。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
你(们)好
客户将 BQ24032A 用于医疗器件产品。
制造后的一段时间后,电池膨胀问题会出现在市场上(故障率:约 80 %),
因此、有必要检查是否存在任何电路问题。
目前、BQ24032A 器件有 3 种型号、只有一个特定产品出现 电池 膨胀问题。
关于此回顾、我附上了充电电路图和蓄电池规格的图片。
请告知导致此问题发生的原因。
您好:
我已经查看了原理图的 BQ24032A 部分。 我看不到原理图有任何问题、充电器的配置似乎满足所提供的电池规格的要求。 请在下面查看我的评论:
电池是否处于低温或高温? 电池是否在充满电或过度放电的情况下花费大量时间?
该设计是否采用了电池保护器 IC? 使用了哪种类型的热敏电阻?
如有任何其他问题、敬请告知。
此致、
Alec
您好 Hojun、
很高兴我能提供帮助。
由于电池膨胀似乎与充电器没有直接关系、因此我只能 对此问题提供有限的支持。
务必遵循电池制造商的建议运行条件。 如果热敏电阻未用于监测电池温度、则可能是在本应禁用充电的温度下为电池充电。 在原理图中、BQ24032A 的 TS 引脚连接到电池连接器、但您提到没有使用热敏电阻。
BQ24032A 的 TS 特性旨在与 103AT-2 热敏电阻一起使用、对应于 0°C 至 45°C 的充电温度范围。 如果充电器检测到电池温度超出该范围、则暂停充电。 如果使用不同的热敏电阻、则需要在 TS 引脚上连接外部电阻器来设置正确的温度阈值。 我们的一些较新充电器提供更多可配置的 TS 监控选项。
如果没有电池保护器 IC 在深度放电时断开电池、则存在系统可能继续从低于最低电压的电池汲取电流的风险、随着时间的推移可能会损坏电芯。
如果您有任何其他问题、请告诉我。
此致、
Alec