This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5109B:合适的器件建议

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5104, LM5102, LM5106, LM5109B, LM5107, LM5105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549742/lm5109b-suitable-devices-recommendation

器件型号:LM5109B
Thread 中讨论的其他器件: LM5107LM5105、LM5104、LM5102 、LM5106

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户 (Enpower) 正在寻找三相电机驱动器解决方案并满足以下要求。 LM5109B 是否是理想解决方案? 谢谢。

  • 电机驱动电压:14V
  • 三相电流:典型值为 30A、最大值为 70A
  • 栅极驱动器电流:最大 1A
  • PWM 频率:10kHz

此致、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、

    LM5109B 是一款 108V、1A/1A 驱动器、对该客户是一种很好的解决方案。

    我们提供适合此特定系统需求的各种驱动器。 LM510x 系列中还有其他具有其他特性的器件选项。

    有几个带有内部自举二极管的选项、例如 LM5107、这是一款 1.4A、100V 驱动器。 同样、LM5102 驱动器是一款具有可编程延迟的 2A、100V 驱动器。 LM5104 具有自适应击穿保护。 LM5105 是一款具有可编程死区时间和使能引脚的 1.8A、1.6A、100V 驱动器。

    LM5106 是一款 1.8A/1.2A 100V 驱动器、也具有可编程死区时间、但缺少内部自举二极管。  

    如果您对选择器件有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    Amy