This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:两节电池之间的电压差

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540294/bq25505-voltage-difference-between-two-batteries

部件号:BQ25505


工具/软件:

您好、主蓄电池和辅助蓄电池的电压之间的电压差有多大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    只要它们处于建议的 2V 至 5.5V 工作条件范围内、就可以满足要求。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Michael 的回复、我注意到、虽然在冷启动期间我电路中的超级电容器电压超过了欠压值、并且集成多路复用器已切换到超级 电容器、但在手动断开并重新连接超级电容器之前没有电流从它流出。 请告诉我可能的问题是什么。 提前感谢您的答复。 此致、Alley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您遇到的问题是什么?

    此致、

    Mike Emanuel