This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156:启动问题/双 FET

Guru**** 2519870 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538912/lm5156-start-up-issue-dual-fet

器件型号:LM5156


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:  

规格:  

12...24V in
可调输出电压。
VOUT 最大值@ 12V 30...80V、Vout 最大值@24V 40...160V。  Pmax ~70W。  
Fsw = 200kHz
L = 22uH。

使用了 Excel 电子表格进行计算。  


我有两个问题:

1) 启动期间、电压升至设定电压。 但是、当我消耗的电流很小 (1...10mA) 时、电压会下降。 电源正常状态清除。  
在 FET 的栅极测量、我只看到 150ns 的脉冲。  
但有时它会启动并持续工作、或者一直工作、直到我调整电压、然后突然下降。 问题是、即使在移除负载或重启电源后也不会启动。 (带电流)
当它启动时、电路工作正常。  

这种行为的原因是什么?

2) 有两个 FET 并联的好处和缺点(与一些小栅极电阻器)我在 PCB 上的空间有限,通过使用 2 个 FET 我可以散热。 RDS 的组合更低、因此传导损耗更小。 Fsw 相对较低、因此开关损耗不是那么高。  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A Bokma 您好:

    感谢您使用 e2e 论坛。

    您能否附上用于计算和原理图的 Excel 计算器以及提到的 MOSFET 器件型号

    此外、您能否分享 SW、CS 与 Vout 和 Vin 的波形?

    此致、

    Mounika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mounika:

     

    感谢您的快速响应,对不起我迟到的答复,在这个论坛上发布了一个问题.

    在我们的附件中、您将找到一个包含原理图的.pdf。 (原理图较大,但升压转换器仅与问题相关)

    当我检查 Xcel 表时、我发现回路补偿的参数应该不同于它。 (如示意图中所示)

    我已经改变了它,现在它工作正常。 我无法重现问题(还有没有波形的原因),那么这是否是导致初始问题的原因?

     

    如果没有、请告诉我。

     

    双路 FET 的另一个问题。 保持。 在 Xcel 中、我添加了 FET 的参数。

    使用双 FET 进行散热是否有一个优势?如果有、应注意哪些方面?

     

    此致、 Anne

    e2e.ti.com/.../8156.LM5155_5F00_56_5F00_24V_5F00_160.xlsxe2e.ti.com/.../2388.LM5155_5F00_56_5F00_12V_5F00_80.xlsxe2e.ti.com/.../3441.BoostConverter.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、A Bokma、  

    我无法加载原理图。 我看到空白页。 请您再次分享这个神学院。

    此致、

    Mounika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mounika:
    很抱歉、稍后回复、但此处为新文件。  

    e2e.ti.com/.../BoostConverter_5F00_1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anne:  

    很高兴知道现在一切都正常。 环路补偿很重要、可能是起作用的原因。

    通常、使用两个并联 FET 在热分配方面更好、 可处理更大的电流、从而处理更大的功率。 缺点是两个 FET 会导致更高的开关损耗。

    原理图看起来很好。  

    此致、

    Mounika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助!