This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:适用于 HIFU(高强度聚焦超声波)的 7MHz 开关

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210, LMG2100R044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550496/lmg1210-7mhz-switching-for-hifu-high-intensity-focused-ultrasound

器件型号:LMG1210
主题: LMG2100R044 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

您能否针对 HIFU(高强度聚焦超声波)检查 LMG1210 和合适的 7MHz 开关 FET?

客户检查了 LMG2100R044、但这不符合此要求。

他们会检查 LMG1210 与外部 GaN FET。

请建议合适的解决方案、如果 LMG1210 合适、请建议此模式下哪种模式更好(PWM 模式、IIM 模式)。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    LMG1210 能够在 PWM 或 IIM 模式下进行 7MHz 开关。 在 PWM 模式下、只需要 1 个输入、并在驱动器中设置死区时间。 在 IIM 中、HI 和 LI 需要 2 个输入、死区时间由输入控制器设置。 外部 GaNFET 的类型取决于客户的 VDS 和 ID 要求。 FET 的 Qg 还会影响栅极驱动器的上升和下降时间以及开关速度。

    谢谢、
    Walter