This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76972:BQ76972 中的 CHG、DSG、PCHG 和 PDSG 控制需要指导

Guru**** 2625265 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010208, BQ76972

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550211/bq76972-guidance-required-on-chg-dsg-pchg-and-pdsg-control-in-bq76972

器件型号:BQ76972
主题中讨论的其他器件:TIDA-010208

工具/软件:

e2e.ti.com/.../BMS-_2D00_-CHG-DSG.pdf

TI 团队大家好、

我们首次使用 BQ76972 BMS IC、并以 TIDA-010208 参考设计作为基础。

我们需要澄清有关 CHG、DSG、PCHG 和 PDSG 引脚的控制和时序控制。 具体来说:

  1. 如何确定何时开启或关闭 CHG 和 DSG?

  2. 同样、PCHG 和 PDSG 的控制逻辑或时序是什么?

  3. 这些引脚之间的正确开关序列或流程是什么?

  4. 您能帮助我们了解 CHG 和 DSG 与 PCHG 和 PDSG 的作用和典型行为吗?

  5. 这些引脚是由 BMS IC 自动控制、还是需要通过固件手动控制?

我们使用的电池组为 19V、 +VCC_PSFB 网络将转到逆变器部分。

非常感谢您在了解流程和正确实施方面提供的指导。

此致、

Kaushik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaushik、

    1.它将取决于您要启用的保护。  第 5.2 节  部分  将详细介绍哪些保护将控制 CHG 和 DSG FET。

    2.您可以配置 PCHG 和 PDSG FET 的时序/逻辑。 您甚至可以手动控制 PCHG 和 PDSG。 但是、如果在启用保护的情况下运行、 则无法手动控制此情况。

    3/4. 看看下面粘贴的螺纹。

    5.可以,您可以通过设置将其配置为自主控制  Settings:Manufacturing:Mfg Status Init[FET_EN]。

    前面的 主题 可能有助于回答您的所有问题。 如果有任何问题尚不清楚或未得到答复、请告诉我、我将在这里回答。 同样、您上面提到的所有内容将完全取决于您要如何创建系统。 这些都可以根据您的喜好进行配置。

    此致、

    Rohin Nair