This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS929160-Q1:两个不同 TI IC 之间的差异

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS929160-Q1, TPS929160EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549702/tps929160-q1-difference-between-two-different-ti-ic

器件型号:TPS929160-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TPS929160EVM

工具/软件:

您好:

我使用的是 Texas Instruments TPS929160-Q1 16 通道汽车 LED 驱动器。

我最初使用的开发板标记了 IC:
→929160Q3AKG4C2E4
此器件与我的固件完美配合。

后来,我订购了我认为是相同的 IC ,但收到:
→929160Q36KG4CG1C

尽管两个器件都基于 TPS929160-Q1、但第二部分**不使用相同的代码**。 IC 不会以相同的方式初始化或响应。 未更改硬件—仅更换了 IC。

我想知道:
1.这两个零件号之间的**区别是什么?
2.这些批次之间是否存在** EEPROM 或配置差异**?
3.是否需要**重新初始化 EEPROM**或更改固件中的任何内容以使其正常工作?
4.在哪里可以找到有关解码这些部件号后缀的文档或指导?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chandra:

    我将 确认 标记的批次代码、以排除 IC 之间存在差异的可能性、但我认为目前没有差异。 您使用的开发板是否是 TPS929160EVM?  新的 IC 是如何订购的?

    您能否详细说明新的 IC 是如何响应的? 您的意思是“不以同样的方式回应“、是否存在沟通? 您是否确认器件地址正确?  

    请告诉我您找到了什么。  

    此致、
    以赛亚书

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我不确定我们的采购团队下单了哪些 IC 更换产品、但其预期器件型号 (TPS929160-Q1) 相同。

    关于 EVM—是的、我使用的是 TPS929160EVM 电路板。 我开发了一些自定义的 LED 动画,适用于原始的 IC (929160Q3AKG4C2E4)。 我将使用与之前相同的代码和从器件地址从微控制器发送 UART 数据 (FlexWire)。

    但是、将 IC 更换为新的 (929160Q36KG4CG1C) 后、LED 不再亮起。 似乎 IC 没有响应 UART 命令、即使硬件或固件没有其他变化。

    感谢您提供的任何指导。

    谢谢、
    【您的姓名】

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    24 通道 IC 也面临同样的问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chandra、

    更换的 IC 应与原稿相同、不同的标记代码仅为批号。 我有一些解决此问题的建议:

    1.确认 5V LDO。
    2.您是否能够捕获 RX 信号? 请使用逻辑分析仪进行检查。 如果 TX 没有响应、请尝试延迟 RX 命令之间的时间至少 1ms、然后重试。
    3.设置的波特率是多少?
    4.请尝试使用 0~15 的地址,看看是否有任何变化。

    此致、
    以赛亚书

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 是的, IAM 得到 5V
    2) 是的,我正在获取数据
    3) 750k
    4) 没有变化  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chandra:

    您能否提供 UART COM 的详细波形?

    您是否已确认 DBWtimer 未重置设备? 默认波特率为 115200、因此在您的情况下、检测到的波特率可能会影响总线空闲时间、从而在达到计时器之前进入复位状态。 如果这是问题、请尝试延迟 1ms。  

    此致、  
    以赛亚书