This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2557-Q1:ILIM 引脚上的电阻值

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550806/tps2557-q1-resistor-value-on-ilim-pin

器件型号:TPS2557-Q1


工具/软件:

您好、

为了 在 500mA(默认 USB 2.0 电流)、900mA(默认 USB 3.0 电流)、1.5A(如果我配置  CC 引脚)和 3A(如果我配置 CC 引脚)下传递 VBUS、必须在该电源开关的 ILIM 引脚上使用的电阻值是多少?

谢谢。此致、
Adithya Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Adithya、

    请参阅 数据表中的第 9.2.2.2 节。 本节介绍了如何确定电阻值来对电流限制进行编程、建议的电阻范围为 20kΩ ≤R (ILIM)≤187kΩ。  使用 36kΩ 电阻器将电流限制设置为~3.1A、从而允许 500mA、900mA、1.5A 和 3A 输出电流。

    谢谢、此致、

    Seong