This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54335A:灌电流

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54335A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550501/tps54335a-sink-current

器件型号:TPS54335A


工具/软件:

它可能关心的对象、

 TPS54335A 的灌电流限制是多少? 当电流非常低时、该器件将如何在轻负载情况下工作? 根据数据表、第 6.1 节的表中给出了低侧灌电流限值作为“电流限值“、但第 6.5 节中给出的表给出了典型电流限值为 0A

根据我的理解、这意味着  TPS54335A 无法灌入电流。

如果  TPS54335A 无法灌入电流、那么负载电流较低时会发生什么情况? 器件是进入不连续导通模式、还是会超过灌电流限值并且器件会关断?

TPS5433xA 4.5V 至 28V 输入、3A 输出、直流/直流同步降压转换器数据表(修订版 D)

谢谢您、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    是的、当负载电流较低时、器件进入停止模式。

    此致、

    Usha。