This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2492:请帮助我检查 TPS2492 电路。

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549342/tps2492-please-help-me-check-the-tps2492-circuit

器件型号:TPS2492


工具/软件:

1.请帮助我检查电路。 NMOS 无法与 48V 输入电源搭配使用。

2.我也搜索了 Vuven_h 的论坛,发现它需要 1.35V 输入。 这与数据表不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将 P48R7 连接到 10Ω。

    请检查 UVLO 和 OVLO 阈值。

    请在启动期间检查以下信号。

    VIN、VOUT、计时器、GATE

    我还在论坛上搜索了 Vuven_h、发现它需要 1.35V 输入。 这与数据表不同。

    1.25V 为 VUVEN_L 迟滞为 100mV。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好先生

    对电源触发器保护有疑问

    ILIM= 50mV/3m Ω= 16.67A

    VPROG=4*(R4=10K/(10K+R5=1.35K)= 0.475V

    PLIM= 0.475* 10*16.67= 79.18W

    我使用负载器件消耗 2A 电流、但不会触发电源保护。 如何解决这个问题?

    48*2=96W>79.18

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是预期行为。  

    PLIM = VDS x IDS、不是 VIN x IIN 或 VOUT x IOUT

    PILM 用于限制 MOSFET 功率损耗。