主题中讨论的其他部件:、 BQKEYPACKAGER
工具/软件:
我的客户正在寻找方法来防止在其产品上使用未经授权的第三方电池。
作为一种潜在的解决方案、他找到了 BQ40Z50、并询问了一些问题。
- 是否可以从 SEALED 模式转换到 UNSEALED 或 FULL ACCESS 模式?
数据表指出:在 10.5.1 FULL ACCESS 或 UNSEALED 转 SEALED 模式下、电量监测计永远不会返回 UNSEALED 或 FULL ACCESS 模式。
虽然根据 10.5.2 SEALED 转 UNSEALED 和 10.5.3 UNSEALED 转 FULL ACCESS、似乎可以从 SEALD 模式转换到 UNSEALD 模式和完全访问。 - 遵循对 UNSEALD 模式的理解是否正确?
- 无法读取或重写身份验证密钥
- 除非知道完全访问密钥、否则无法迁移到 FULLACCESS
- 无法进行固件复制、因为它无法切换到 ROM 模式
- 由于 SEALED 模式的可访问信息有限、客户考虑在 UNSEALED 模式下运行。
在以 UNSEALD 模式从主机执行身份验证的系统中、第三方是否有可能制造出可行的假冒产品?
此致、
Shota Mago