This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2492:TPS2492 具有 OPP 功能?

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550890/tps2492-tps2492-have-the-opp-function

器件型号:TPS2492


工具/软件:

您好先生

TPS2492 是否具有 OPP 功能? (过功率保护)

我已经确认 IC 有 OCP,UVLO,UVEN ,

功率等级限制为 100W

TPS2492 可以实现吗?

    输入= 48V、Rshunt = 3MR、R4 = 10K、R5 = 1.65K、Vout:48V

  1. ILIM = 50mV/ Rshunt = 16.7A
  2. VPROG= VREF*(R5/R4+R5)= 4 *(1.65K/ 10K+1.65K)= 0.56V>0.4V 数据表建议>0.4V
  3. PLIM= VPROG* 10* ILIM= 0.56* 10* 16.67= 93W

    当 Vout 加载 3A 时、3X*48V=144、IC 仍然工作、是这样吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的联系。

    TPS2492 是否具有 OPP 功能? (过功率保护)

    当 Vout 加载 3A 时、3X*48V=144、IC 仍然工作、正确吗?

    是、正确

    PLIM= VPROG* 10* ILIM= 0.56* 10* 16.67= 93W

    PLIM = VDS x IDS、不是 VIN x IIN

    PILM 用于限制 MOSFET 功率损耗。