This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z620:BQ28Z620 存在 I2C 通信问题

Guru**** 2813665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547767/bq28z620-i2c-communication-issues-with-bq28z620

器件型号:BQ28Z620


工具/软件:

大家好、TI 工程师、

在测试 I2C 通信波形时、我们发现低电平电压为 0.5V、高于数据表中规定的 0.42V。 这会影响通信吗? 0.5V 的电压值是否可接受?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果在多个器件上发生这种情况、逻辑低电平应该非常接近 0V。

    如果器件未将 0.5V 识别为逻辑低电平、这可能会导致问题。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每个器件上都会发生这种情况、因此存在风险、对吧? 感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将这四个电阻从 100Ω 更换为 10Ω、发现问题已经解决。 请问将其更改为 10Ω 是否会对电路产生任何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 LVJiaorNG1、

    Diego 目前已在下周晚些时候下班、请安排时间进行跟进。 我们将尝试在内部跟进此问题、直到他回到办公室

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Lvgiaorng1、

    我们正在处理 E2E 队列、Diego 也将很快回到办公室。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉耽误你的时间、我会问设计团队并返回给你。

    此致、

    Deigo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    设计人员提到、它可能会在 IEC ESD 系统测试中导致一些问题。 但是、在我看来、它不会对功能设计产生任何影响。

    此致、

    Diego