This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】TPS923651:如何为 TPS923651/0 设计电感器?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS923651, TPS923650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550902/faq-tps923651-how-to-design-the-inductors-for-tps923651-0

器件型号:TPS923651
主题: TPS923650 中讨论的其他器件

工具/软件:

如何设计 TPS923651/TPS923650 的电感器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请遵循以下 TPS923651/TPS923650 电感器设计指导:

    升压配置:

    在升压稳压器中、电感器直流电流的计算公式如下:

        (1)

          (2)

    IOUT 是流经 LED 负载的电流。

    电感器纹波电流计算如下:

      (3)

     (4)  

    从 (1)-(4)、我们可以得到:

    K 是一个系数、表示电感器纹波电流量与电感器直流电流之比。
    Fsw 是开关频率。

    输出电压:

    (1) 如果您在升压连接中使用器件、Vout 指的是 LED 负载两端的正向电压之和。

    (2) 如果在降压/升压连接中使用器件、Vout 是指 LED 负载两端的正向电压与最大输入电压之和。

    例如、在 TPS923651 数据表第 8.2.1.2 节中、Vin = 12V、Vout = 24V、Iout = 1A、FSW = 400kHz、 选择 KIND = 0.3、计算得出的电感为 (12*12*12)/(24*0.3*400000*1*24)=25uH。