This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM843A26:有关 TPS843A26 的问题

Guru**** 2510565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550796/tpsm843a26-questions-regarding-tps843a26

器件型号:TPSM843A26


工具/软件:

尊敬的团队:  

我对该器件有 2 个问题:  

第一个问题与 BP5 引脚有关。

根据数据表、旁路引脚在内部连接到 VCC 和 VDRV。

该引脚的用途是连接到内部电路。

问题是、我是否可以将 EN 引脚作为上拉电阻(使用 10k Ω 电阻器)连接到 BP5?

 

第二个问题与 PGND 和 AGND 之间的网带有关。

              这些接地端是否应该在它们之间没有任何连接、或者是否应该有一个 0 Ω 电阻器?

              如果需要一个电阻器、0603 0 Ω 电阻器是否足够?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无需将 EN 连接到 BP5、EN 引脚有内部上拉电阻。  

    请勿连接到 BP5、 直到使能引脚大于 0.8V 后、BP5 才会开启(数据表中的图 7-2)。  

    使用图 7-1 所示的 En 电阻电路、是一种调整启动 VIN UVLO 的方法。   

    建议 在一点上将 AGND 连接到 PGND。   

    如果 PCB 软件有网带元件、则首选 AGND 或 PGND 连接是网带(直接布线)、   

    否则、使用 0 欧姆电阻器来欺骗 PCB 软件、因此 AGND 和 PGND 平面是单独的、可以在一个点连接。