This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92511:L1 计算

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS922051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550856/tps92511-l1-calculation

器件型号:TPS92511
主题中讨论的其他器件:TPS922051

工具/软件:

我正在设计一款带有器件的 LED 驱动器、并决定通过在数据表的第 8.2.1 节中设置示例来进行实践。

遗憾的是、我无法获得示例中所示的 106uH 电感器值。

任何人都能解释数据表中所示的公式 6 吗?

我尝试过一些排列、但无法得到 106 μ H、甚至无法得到 106 个答案!

希望得到一些帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我们有最新的器件 TPS922051/0、这在这里是一个不错的选择。 我们可以在此处帮助提供有关任何设计支持需求的指导。 谢谢!

    BRS

    卢西亚