This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:仅限 LM74801 RPP 用例

Guru**** 2535530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550556/lm7480-q1-lm74801-rpp-only-use-case

器件型号:LM7480-Q1


工具/软件:

尊敬的团队:

我们喜欢将 LM74801-Q1 用于仅 RPP 的用例、如 D/S 图中所述。 9-2 和表 9-1。

在这种情况下、我们可以将 Vs 引脚连接到 FET 的阳极侧吗? 如果您对此有任何疑虑、请告诉我。

此致、
是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YK:

    请使用阴极侧的 VS 来保护它免受反极性的影响。 与 ANODE 引脚一样、该电压的额定值不是–65V。

    此致、

    Shiven Dhir