This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74700-Q1:适用于双电压 12/24 的 TVS 保护

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74700-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550561/lm74700-q1-tvs-protection-for-dual-voltage-12-24

器件型号:LM74700-Q1


工具/软件:

我所制造的电路板需要在 12V 和 24V 工业汽车环境中工作。 如果我通过遵循为 24V 系统建议的双 TVS 设置来设计输入保护、它在 12V 系统中是否仍能提供充分保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    是的、建议的 24V TVS 设置也可在 12V 电压下工作。

    此致、

    Shiven Dhir