This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76200:DSG、CHG、PCHG 输出电压

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550876/bq76200-dsg-chg-pchg-output-voltage

器件型号:BQ76200


工具/软件:

尊敬的专家:

我们目前使用 BQ76200、并在测试过程中发现了一种现象。 当我们将 CHG-EN、CP-EN、DSG-EN、PMON-EN 和 PCHG-EN 设置为低电平时、 测得的 DSG 输出电压为 0V、CHG 和 PCHG 至 GND 的输出电压为 44V、约等于电池电压。 目前、我们的 PACK+、CHG、DSG 和 PCHG 外设没有任何外部电路;我们还单独启用 DSG-EN、CHG-EN 和 PCHG-EN、并测试了驱动器输出至 GND 电压。 结果如下。 目前、我们不知道这是否为正常电压? 希望得到答案、谢谢