This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985:与 LP2985IM5-3.0/NOPB 相同

Guru**** 2595370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549983/lp2985-is-it-same-with-lp2985im5-3-0-nopb

器件型号:LP2985


工具/软件:

不过、根据比较、规格似乎相同、封装“X"指示“指示、但没有确切的信息。

LP2985IM5-3.0/NOPB 与 LP2985IM5X-3.0/NOPB 比较   

能否 解释一下后缀“X"的“的含义?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nur、

    “X"通常“通常用于区分大卷带和非 X(小卷带)。 但是、对于这款器件、我们没有小卷带、因此没有区别。

    此致、

    Prakash L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prakash ,感谢您的答复。 我确实担心, 大载体类型是否适合我们的 SMT 制造机器。 我可以要求 不同的,也许任何的说明,通过绘画和照片,看看大卷带

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nur、

    这里的 2 个器件没有区别。

    第 36 页的 PDS 中包含封装卷带信息

    此致、

    Prakash L