This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM83102:3D 模型 SIU0008A MicroSiP — 最大高度为 1.2mm

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM83100, TPSM83102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550099/tpsm83102-3d-model-siu0008a-microsip---1-2-mm-max-height

器件型号:TPSM83102
Thread 中讨论的其他器件:TPSM83100

工具/软件:

您好、我´m 正在寻找该 降压/升压模块的 3D 模型。 我在 Ultra Librarian 上找到的一个并不真正表示数据表中组件的形状。

谢谢、此致

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    让我明天检查并回复您。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    e2e.ti.com/.../TPSM83100.stp

    附件是 TPSM83100 的 3D 模型、与 TPSM83102 相同。

    请注意高度不正确。 正确的一个应该是最大 1.2mm

    此致

    Lei