This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25660:关于 UCC256604、RTM 是什么时候?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25660, UCC25661

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549504/ucc25660-regarding-ucc256604-when-is-the-rtm

器件型号:UCC25660
主题中讨论的其他器件: UCC25661

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户对 UCC256604 感兴趣。

但是、没有产品文件夹、我认为 UCC256604 未发布。

您能告诉我们 RTM 是什么时候推出的吗?

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    没有发布 UCC256604 的计划。

    我们发布了 UCC256614。 这与上一代产品引脚对引脚兼容、并具有以下改进:

    1.更容易设置 OCP 和 OLP 阈值

    2.支持在突发模式下降低输出纹波的选项

    3.更快的负载瞬态响应

    4、提高抗噪性

    5.突发到正常模式迟滞变宽。

    我希望这能回答你的问题。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您的答复。

    据我了解、没有发布 UCC256604 的计划。

    相反、建议使用 UCC256614。

    我将与客户分享这些信息。

    如果客户有其他问题、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    您能详细告诉我 UCC25660x 的情况吗?

    目前、UCC256601 仅发布、它是否有 NRND 计划?

    UCC25660x 的绝缘性能是否完全与 UCC25660x 兼容?

    是否有具体的规格?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi-san:

    UCC25661 是一款引脚对引脚的改进产品、可改进 UCC25660。 UCC25660 尽管频率非常高、但 LLC 的负载瞬态响应非常慢、UCC25661 中已经解决了该问题。UCC25661 将更易于使用。

    UCC256601 的未来前景尚不明朗。

    希望这能回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您的答复。

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    どういたしまして μ s