This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD19538Q3A:LT SPICE 模型

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550772/csd19538q3a-lt-spice-model

器件型号:CSD19538Q3A


工具/软件:

我需要此功率 MOSFET 的 LT Spice 模型  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Enrico、

    感谢您关注 TI FET。 产品文件夹中的 PSpice 模型未加密、您应该能够将其导入到 LTSpice 中。 我们不提供 LTSpice 模型,但导入模型应该很简单。 有关如何导入未加密的 PSpice 模型的说明、请参阅 LTSpice。

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:  

    在 LT SPICE 中导入的模型只有三个引脚、分别为 1、2 和 3。 问题是,我不知道哪个引脚是源,哪一个是栅极等... 我认为导入方法不正确。  

    此致

    Enrico。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Enrico:

    为混乱而道歉。 我们所有的 FET 模型都具有相同的引脚分配:1 = D、2 = G 和 3 = S。如果遇到任何问题、请告诉我。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 John。  

    此致

    Enrico