This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62868:原理图审查

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549104/tps62868-schematic-review

器件型号:TPS62868


工具/软件:

您好、

对于以下设计、是否需要修改?

Vin=5V

VO=0.5V(默认值)>I2C >0.825V

IO_max = 3.6A

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jeff、

    原理图看起来很好。

    您能否分享一下电感器的正确器件型号?

    谢谢、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Febin:

    供参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jeff、

    感谢您分享电感器器件型号... 看起来不错。

    我在原理图上发现了问题。 未组装连接至 GND 的电阻器。 我认为您需要交换此处的连接... 需要将 68.1k 或 23.7k 连接到 GND 以正确设置启动电压... 然后、可以通过 I2C 或 VID 引脚动态更改电压、如第 8.4.4 节所述。

    另请参阅以下应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slvaf64a/slvaf64a.pdf

    谢谢、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Febin:

    明白了、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Febin:

    我们使用的是 TPS628681ARQY 元件。
    根据我对该规格的理解、该器件支持上拉和下拉两种配置。


    因此、我们的默认设置是使用拉高。


    您之前建议使用拉低。
    请问哪一种解释是正确的?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jeff、

    VSET/I2C 引脚用作启动引脚、可以正确设置器件的输出电压和 VID 地址。 在运行期间、该引脚可用于为输出电压选择 VOUT 寄存器(低电平= VOUT 寄存器 1;高电平=<xmt-block2> VOUT</xmt-block> 寄存器 2)</s> VOUT

    请参阅以下应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slvaf64a/slvaf64a.pdf

    谢谢、

    Febin