This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63710:TPS63710:VOUT 未处于稳压状态

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549275/tps63710-tps63710-vout-not-in-regulation

器件型号:TPS63710


工具/软件:

我们有一个设计、使用 TPS63710 将+5VDC 转换为–2.5VDC、用作 ADC 上的负基准。 我们 99%的模块都可以正常工作、但 1%的模块出现故障、表明 PG 引脚出现故障。 我已经检查了电源上的电压输入并使其保持在 2V 以上、然后检查器件的温度、它不会变热。 这导致在这些情况下 Vout 不受调节。 我开始相信这是 CCP 电容器上的直流偏置、但不确定。 您能否查看原理图、看看您是否发现了任何问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    根据数据表、原理图看起来没有问题、只需进行一次更改、请将 R214 (10.k) 替换为 100k 电阻。 并请在 CP 引脚上移除一个 10uF 电容器。

    此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们最终找到了这个问题。 我们遇到相邻层的耦合问题。 4 个地址线在反馈电阻下运行、当它们通信时、会导致反馈线上出现噪声并改变电压电平。 我们为 R202 添加了一个 12pF 电容器、之后保持正常运行。 我想 PCB 堆叠容差会导致每个电路板的作用略有不同。 我在此处添加一个 12pF 电容器是否有任何问题?