请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS4H160-Q1工具/软件:
尊敬的专家:
祝你度过美好的一天! 我有疑问需要您的专业支持:
- TPS4H160-Q1 的最大 PWM 频率是多少?
- TI 是否有可支持 60kHz PWM 控制的 HSS?
谢谢!
此致、
Leo Ma
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的专家:
祝你度过美好的一天! 我有疑问需要您的专业支持:
谢谢!
此致、
Leo Ma
尊敬的 Ma Leo:
1) 最大建议 PWM 频率为 2kHz
2) 我们没有频率足够高的高侧开关、但可以在负载之前实施高侧开关、在负载之后实施低侧开关、以保持高侧开关的所有保护、同时能够以更高的频率进行开关:

如果您还有其他问题、请阅读本应用手册、了解有关将高侧开关用于 PWM 的更多信息:
此致、
尼古拉斯·彼得西尔格