This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922052:TPS922052–分流电阻+ UVP 分压器尺寸测量

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS922052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549634/tps922052-tps922052-shunt-resistor-uvp-divider-dimensioning

器件型号:TPS922052


工具/软件:

您好、

我们将使用 TPS922052 所有 LED 驱动器。 我们遇到了问题 关闭时 LED 亮起 、我们通过添加来解决该问题 高欧姆分流电阻器 (如本论坛所建议)。

现在、我们要尝试调整 UVP/UVLO 分压器 来防止电压下降 低于 1V  在中 开路负载条件 触发关断。

我们可以实现这一点、 使用降压转换器 UVLO 引脚电压也保持不变 低于 1.4V  、这对于可靠的操作来说似乎太低了。

问题:

是否有 公式或经验法则 适当调整 UVLO/UVP 分压器的大小、从而:

  • 开路负载< 1V  、和

  • 正常运行> 1.4V  

  • 关闭模式下无发光

谢谢!
Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    请参阅以下链接:

    【常见问题解答】如何为 TPS922055/TPS922054/TPS922053/TPS922052 设计 UVP 电阻分压器?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我知道这篇常见问题解答文章。 但是、它指的是另一柱、建议使用分流电阻器(例如 390k)来防止残余辉光。 在该示例中、分压器 UVP1/UVP2 也 MΩ 为非常高的电阻、范围为 1–2k Ω。

    但是、在分流电阻器就位后、无法设置 UVP、以便可靠地检测到开路负载、同时确保 在正常运行期间安全地保持 1.4V 阈值。 为了 在使用分流电阻器时 UVP2 降至 1V 以下、UVP2 需要变得非常小、这意味着工作电压无法再可靠地保持在 1.4V 以上 。这使得配置在正常运行时出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    请允许我澄清一下、正如 E2E 主题所述、有两种方法可以避免 LED 在关闭状态时 因漏电流而轻微发光。

    • 使用具有较大值的 UVP 电阻分压器。
    •  将一个大电阻 R_shunt(可能为数百千欧)与 LED 灯串并联并分流漏电流。 实际上、在禁用 IC 后、R_SHUNT、R4 和 R6 起到了分压器的作用、在这种情况下、您应该将 LED 灯串上的电压设置为小于点亮 LED 的电压。 下图显示了一个图示。

    您只需尝试第一种方法、即可使用具有较大值的 UVP 电阻分压器、如下所述:

    e2e.ti.com/.../faq-how-to-design-the-uvp-resistor-divider-for-tps922055-tps922054-tps922053-tps922052

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清!
     MΩ、分压器的总电阻为 5k Ω 至 6k Ω、这对我来说也适用 情况下的转换结果 。 LED 在关闭后会淡出、但这只是由于非常低的电流和输出电容所致。

    再次感谢您的帮助和清晰的说明!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    欢迎您。 祝你度过美好的一天!

    BRS

    卢西亚