This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:LM5176 的技术问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550386/lm5176-the-technology-issue-for-lm5176

器件型号:LM5176


工具/软件:

您好、

我们在降压电路中使用 LM5176、输入电压为 24V、输出电压为 12V;

现在、当输出电流超过 5A 时、MOSFET 的温度将上升到 80℃ 以上;

请参阅我们的 原理图和波形、并了解如何解决此问题、谢谢。

1、原理图:

e2e.ti.com/.../8875.LM5176PWPR.pdf

2. 12V 输出电压的高负载  

3. 6A 输出电流负载:

4、黄线为 L_GATE、红线为 H_GATE、蓝线为 SW1 线;

5、请您对此问题发表意见,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    您能否将填写好 的 LM5176 设计计算器附加 到此主题? 这 应该可以让您深入了解 MOSFET 内部的预期损耗以及是否与测量值一致。

    此致、

     Stefan