This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:LM5122 在 24V->48V 轻负载条件下的效率是多少

Guru**** 2501195 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550520/lm5122-what-is-the-efficiency-of-lm5122-with-light-load-in-24v--48v

器件型号:LM5122


工具/软件:

尊敬的

我想知道 LM5122 在 24V->48V 的轻负载模式下的效率是多少?

我在数据表中找不到波形。

请帮帮我。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sun、

    感谢您使用 e2e 论坛。
    LM5122 是一款将外部元件用于电感器、低侧 MOSFET 和高侧 MOSFET 的控制器。
    由于这些元件对效率影响很大、因此数据表中未提供任何数据。

    我们有 EVM 板的效率数据、因为它们有清晰的 MOSFET/电感器选型。
    请查看相应的用户指南:
    https://www.ti.com/lit/ug/snvu197/snvu197.pdf

    请注意、此测量是在 FPWM 模式下进行的、表明轻负载时的效率明显低于二极管仿真模式或跳跃模式。

    遗憾的是、用户指南中未提供其他模式的图形。

    此致、
    Niklas