This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25820:镍氢开关充电器

Guru**** 2530560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2000, BQ25720, BQ25820, BQ25750, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549230/bq25820-nimh-switching-charger

器件型号:BQ25820
主题中讨论的其他器件: BQ25750BQ25720、BQ2000、 BQ25798

工具/软件:

您好:
在我的电路板中、我将线性 电池充电器用于 3s2p、2400mA 镍氢电池包。
此时系统已启动并正在运行、但我必须更换电路板上的元件、我正在研究使用开关充电器而非线性充电器的可能性。
要求:
- USB 5V 输入
-扩展温度范围:–20 +65°C
-恒流充电与计时器充电终止:
 - Vcell < 1.27V => 480mA (0.2C)、5h
 - 1.27V < Vcell < 1.30V => 240mA (0.1C)、6h
 - Vcell > 1.30V => 120mA (0.05C)、6h
-无需 DeltaV 终止,因为低充电电流
-电源路径
我当时正在研究一些充电器(BQ25820、BQ25750、BQ25720 等) 、但我不确定他们可以为我做这项工作 、因为他们的数据表中没有提到镍氢电池;此外、它们具有高关断电流、我需要一个小充电器(但这不是严格的要求)。
任何建议都将非常感谢。
提前感谢、
Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stefano:  

    我将研究一些可能符合您要求的选项。  

    此致、  
    Aaron  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stefano:  

    您是否在寻找主机控制型充电器或独立式充电器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Aaron、这两种解决方案对我来说都很好。 我正在使用一个独立充电器,这是可以的。 但我更倾向于使用主机控制的电容器、因为它可以在更多细节上进行控制、也许还可以节省一些布板空间。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stefano:

    如您所知、TI 最近没有任何镍氢电池充电器、90 年代末的 BQ2000 系列就成为了唯一一款。 对于您、我会推荐 BQ25798 锂离子充电器这样的器件。 设置适当的主机控制器后、您应该能够满足自己的充电要求。  

    此致、  
    Aaron  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Aaron、好的  、我要看看 BQ25798、看看它是否对我来说是一个不错的选择。

    再次感谢您的帮助。

    此致、

    Stefano