This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62912:效率和噪声要求

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540981/tps62912-efficiency-and-noise-requirements

器件型号:TPS62912
主题:TPS62913 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

客户有兴趣使用 TPS62913 直接将降压+ LDO 配置替换为单路降压转换器。

测试参数:

输入电压:3.6V 输出电压:2.8V、负载电流为 100mA –200mA

要求:

噪声小于 50uVrms 且效率高于 91%。

您可以帮助我们的 EVM 电路板进行测试吗?

谢谢您、

Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yishan、

    我将在内部进行检查、告知您我们 是否可以使用 TPS62913 满足给定要求。

    谢谢、

    Hitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yishan、

    我 通过 webench (Power Designer) 检查了 TPS62913、我们能够实现 91%以上的效率和 50uVrms 的噪声。

    由于这些是仿真结果、我已订购 EVM、并将在获得最终读数后更新。

    谢谢、

    Hitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hitesh、

    感谢您的支持。

    我们现在有任何更新吗?

    谢谢您、

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yishan、

    我们尚未收到 EVM、我将在下一个星期五之前更新结果。

    谢谢、

    Hitesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yishan、

    我们能够从数据表和 webench 结果中实现 EVM 效率>90%、噪声小于 50uVrms。

    如果您在这方面需要任何其他帮助、请告诉我。

    谢谢、

    Hitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hitesh、

    您能否向我们提供详细数据?

    谢谢您、

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yishan、

    以下分别是 100mA 和 200mA 的测试结果

    1.  

    I/P 功率= Vin * Iin = 3.597*0.085 = 0.305745W

    输出功率= Vout * Iout= 2.7839* 0.0999 = 0.278W

    eff = 90.92%

     

    I/P 电源= Vin * Iin = 3.597 * 0.162 = 0.58271W

    输出功率= Vout * Iout = 2.777*0.2 = 0.555W

    eff = 95.2%

    谢谢、

    Hitesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hitesh、

    那么噪声性能呢?

    谢谢您、

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已通过电子邮件接收此内容。

    - Hitesh