This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:BQ27520-G4 IT Enable States — 后继

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549496/bq27520-g4-bq27520-g4-it-enable-states---follow-up

器件型号:BQ27520-G4


工具/软件:

您好!  

很遗憾、我的原始问题根本没有解决、但在 8 小时内被 TI 锁定。
下面是后续步骤:

原始问题:
根据 SLUUA35 技术参考手册(第 23 页)、“IT Enable“的值可以介于 0x0 和 0x3 之间。 不幸的是,我找不到任何解释什么是不同国家的含义。  
我想假设只有两种状态(启用/禁用)、那么任何人都能解释一下其余两种状态表示什么、以及哪个状态由哪个值表示?

请参阅 TRM 第 23 页的表 4-5、该表清楚地指出该值可以介于 0x0 和 0x3 之间、因此答案是 0x1 是唯一状态可能不正确、无法解决任何问题!

如果我能在 24 小时内回答问题、然后结束话题、我将非常感激。  

非常感谢!




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitja、

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 TRM 中的错误。 我刚才检查了实际固件。 它只能是 0 或 1。 当您发出 IT_ENABLE 命令时、代码会将此字节设置为 0x01。 它表示跟踪(Ra 更新、QMax 更新)已启用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:  

    感谢您的澄清!