This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6593-Q1:TPS65931211 的默认设置以及如何更改

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62A-LP, TPS6593EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547718/tps6593-q1-default-setting-of-tps65931211-and-how-to-change

器件型号:TPS6593-Q1
主题中讨论的其他器件:AM62A74SK-AM62A-LPTPS6593EVM

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑将 TPS65931211 用于 AM62A74、并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

我计划确认在 AM62EVM 板 (SK-AM62A-LP) 上的操作、然后使用 TPS65931211RWERQ1 和 AM62A74 设计一个电路。

您能否告知下面列出的问题?

(1) 如何设置 TPS65931211RWERQ1 的初始操作?

了解 AM62 的初始值已编程是否正确?

(2) 在哪些情况下、我需要更改设置?  

产品文件夹中有 TPS6593EVM。

我认为它可以通过 GUI 进行控制。

但是、它安装了 TPS65930400、因此我不确定是否将设置更改为 TPS65931211。

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    [报价 userid=“119143" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547718/tps6593-q1-default-setting-of-tps65931211-and-how-to-change

    (1) 如何设置 TPS65931211RWERQ1 的初始操作?

    了解 AM62 的初始值已编程是否正确?

    [/报价]

    是的、TPS65931211-Q1 将使用适用于 AM62A 的 TPS65931211-Q1 PMIC 用户指南 www.ti.com/lit/pdf/slvucm3 中列出的设置进行预编程 

    [报价 userid=“119143" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547718/tps6593-q1-default-setting-of-tps65931211-and-how-to-change

    (2) 在哪些情况下、我需要更改设置?  

    产品文件夹中有 TPS6593EVM。

    我认为它可以通过 GUI 进行控制。

    但是、它安装了 TPS65930400、因此我不确定是否将设置更改为 TPS65931211。

    [/报价]

    较长的器件型号(TPS6593 器件后的数字)表示器件中预加载的 NVM 配置。 EVM 随附 TPS65930400 型号、该器件为空白。 您可以使用 GUI 重新配置不同的配置并将其加载到器件中以供您自己进行评估。

    对于 AM62A、如果您遵循我提到的用户指南中的设计、则需要使用 TPS65931211 配置。 如果您使用 AM62A 开发自己的电路板并遵循此设计、我建议您订购 TPS65931211 器件、因为这些器件中已加载配置。  

    此致、

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katie:

    感谢您的答复。

    我发送了您的答案、客户还有一个问题。

    请告知您。

    ——

    如何获取写入 TPS65931211-Q1 中的数据?

    有任何示例代码吗?

    ——

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    TPS65931211 用户指南: www.ti.com/lit/pdf/slvucm3 中介绍了预编程到器件中的设置  

    他们是否正在寻找有关 AM62A 上 PMIC 驱动程序支持的建议?  

    此致、

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katie:

    感谢您的答复。

    我明白。

    TPS65931211 的 NVM 中的电阻数据列在  TPS65931211 用户指南中。

    当客户写入 TPS65930400 时、它可用作 TPS65931211。

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi