This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX660:最多 660 个 PIN 连接

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550234/max660-max-660-pin-connection

部件号:MAX660


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

如果最大 660 引脚 No 7 OSC 连接到 V+、则会发生什么影响。 这是我从数据表中得到的理解是正确的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我们用于评估的引脚配置图  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arpitha:

    如果 OSC 已连接到 V+、则频率设置在 80kHz 左右。