This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:PMBus 地址设置

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550044/ucd90160a-pmbus-address-setting

器件型号:UCD90160A


工具/软件:

您好的团队、

PMBus 地址是否仅在上电 (POR) 时确定?

应用复位输入后、地址是否也会复位?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    POR 和 Reset 都将重新检查 PMBus 地址。

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yeuo

    是否可以通过切换 ADDR0/1 的电阻值并输入复位来更改地址?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是否要在系统通电时更换电阻器?

    我不建议这样的操作。

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yeuo

    我正在考虑附加的配置。

    如果在释放复位时设置了 PMBus 地址、是否可以从同一电源为序列发生器和多路复用器供电?

    该地址仅在电源开启时设置、不会动态变化。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    因此、您需要切换 A0/1、然后复位以更改 PMBus 地址。

    它可以正常工作、但请确保 MUX 在 UCD 启动之前正常工作

    此致

    颐和