This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM863257:TPSM863257RDXR 在极小负载电流下压下降

Guru**** 2815285 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM863257

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1545333/tpsm863257-tpsm863257rdxr-voltage-drops-at-very-little-load-current

器件型号:TPSM863257


工具/软件:

你(们)好

嵌入式系统需要使用 12V 直流提供 5V 2.5A 电流、并将 Raspberry PI 作为负载。

我们 从 Digikey 购买了 TPSM863257RDXR。

我们对它们进行了测试、具有 12V 输入和 5V 输出。 输出电压下降 至超过 50mA 负载。

然后、我们使用 12V 输入和 1V 输出进行了测试。 负载电流为 600mA 时、输出下降。

“我在说什么?

对于 2.5A 负载、我的预期得到 5V 电压是否错误?

获得 TPSM863257 性能的关键是什么?

感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Namdeo、

    您能分享原理图以及 Iout 和 Vout 波形。

    谢谢、

    Hitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Namdeo、我们仍在等待您的答复。