This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923652:烧毁故障

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS923652

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550442/tps923652-burn-out-failures

零件号:TPS923652


工具/软件:

您好、

我的客户一直使用 TPS923652 驱动 UV LED、但出现故障。

在空载情况下、他们会看到器件变热、最终烧毁或遇到过压事件。

OVP 电阻分压器设置为 57V。  尽管我们的 57V 预期限值、电感器的纹波电流是否会导致器件超过 60V? 或者、如果在空载条件下使用、这种 OVP 保护是否有容差或过冲?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您可以告诉我原理图、不确定故障率是多少? 是否可以针对每个开路负载测试条件重现此故障?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚