This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3414:关于 IADJ 引脚的咨询

Guru**** 2534780 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3414, TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547518/lm3414-inquiries-regarding-iadj-pins

部件号:LM3414
主题中讨论的其他器件: TPS40210

工具/软件:

尊敬的[TI 支持团队]:

我叫 Jaemin Lee、他是 Pablo AIR 在韩国的一名工程师。

我们使用的是 LM3414 器件。

我对 IADJ 引脚有疑问。

*问题

1. 电路设计采用 I_led (1A) 和 R_iadj (3.24kJ)、 如果 I_led 电流超过 1A、会发生什么情况?

2. R_iAdj = 3125  /I_led  

 2-1. 它是否意味着 3125V?

 2-2.  3125 的选择标准是什么?

我想请求您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    当您选择 3.24k Ω R_iadj 时、理论上电流应为 3125/3240=0.9645A。

    [quote userid=“664964" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547518/lm3414-inquiries-regarding-iadj-pins  该电路采用 I_led (1A) 和 R_iadj (3.24kJ) 设计、 如果 I_led 电流超过 1A、会发生什么情况?

    这并不意味着 3125V、这是考虑内部电路设计的一个因素、您无需自行选择此因素、只需遵循数据表即可。  由于 LM3414 的平均输出电流取决于从 IADJ 引脚汲取的电流、因此通过向 IADJ 引脚施加外部偏置电流可以增大或减小 LED 电流。

    [报价 userid=“664964" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547518/lm3414-inquiries-regarding-iadj-pins

     2-1. 它是否意味着 3125V?

     2-2.  3125 的选择标准是什么?

    [/报价]

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您说的是在 IADJ 引脚上设计 R_iadj (3.24kΩ) 时、即使 LED 电流在 1.5A 下也没有问题吗?

    根据数据表、R_iadj (3.24kΩ)= 3125 / I_led (1A)、那么 LED 电流是否限制为 1A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaemin:

    让我检查一下您的问题并尽快回复您。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaemin:

    我并不是说、当 R_iadj=3.24k Ω 时、即使 LED 电流以 1.5A 流过也没有问题。 理论上、电流应为 0.9645A。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lucia。

    我设计了使用 R_iAdj=5.681k Ω 的电路。 根据数据表、I_led=LED 550mA、但实际测量值为 880mA。

    为什么 LED 电流没有控制? (由于没有电流探头,因此使用直流电源测量输出电流。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaemin:

    您可以告诉我如何使用直流电源测量输出电流吗? 我想先检查测量方法;

    什么是输入电压、LED 灯串正向电压?FS 电阻是多少? (从上图中不清楚,看起来像 40.2k,如果没有,请纠正我)我想先根据应用条件查看原理图。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lucia。

    #如何使用直流电源测量输出电流

    1. 施加 16.8V 电压作为直流电源来升压 IC (TPS40210) 以产生 25V 输出。

    (提供 16.8V 直流电源作为无人机电池电压的替代品。)

    2. 施加 25V 直流作为 RGB LED 的 LM3414 Vin 和 VCC。

    3. 检查电源和输出电流,直流电源电压。

    我将分享您请求的参数值。

    VIN = 25V、V_LED_GREEN = 22.7V、RFS = 40.2kΩ

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaemin:

    感谢您的反馈。 您提到没有电流探头、所以是使用直流电源测量输出电流吗? 我是否可以知道该电流是使用 16.8V 直流电源测得的? 由于升压器件和 LED 驱动器存在功率损耗、因此不确定如何将其考虑在内? 不确定您是否有可以直接读取电流的万用表?  

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lucia。

    1。直流电源电流是施加 16.8V 直流电压时的电流值。

    2.由于我没有可以测量电流的万用表,我只是用直流电源检查功率和电流。

    3. 请求对升压器件和 LED 驱动器功率损耗测量方法的解释。

     (当 LED 熄灭时、直流电源电流值为 50mA。)

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaemin:

    直接从直流电源读取并不是获取 LED 电流的好而准确的方法。 例如、对于通用 DC/DC 转换器、假设 VIN=12V、IIN_=1.35A、VOUT = 5V、IOUT=3A。 效率=5*3/12/1.35=92.6%。 我们无法直接通过输入电源测量的电流来测量输出电流。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaemin:

    请告知我们任何进一步的支持需求。 谢谢!

    BRS

    卢西亚