This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:LM5143QRHARQ1 设计 PCB

Guru**** 2535880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549032/lm5143-q1-lm5143qrharq1-design-pcb

器件型号:LM5143-Q1


工具/软件:

亲爱的

     、通过安装不同的子板、适应不同的电压要求、 如下图所示、R633 和 R632 安装在子板上、R113 安装在底部板上。 当两个板组装在一起时、可实现所需的电压。 该方法是否可用于设计

      2、您能否提供一个计算表来查询 LM5143Q 在当前设计中能够承受的最大电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Honle:

    反馈电阻器通常放置在控制器 FB 引脚附近、因为保持 FB 布线较短(这是一个易受噪声影响的高阻抗节点)非常重要。 如果 FB 布线故意保持最小长度并被 GND 平面包围、则所提议的策略似乎是可行的。

    最大输出电流更多地取决于功率级元件、最大环境温度和空气流量等 您可以使用快速入门计算器检查元件功率损耗。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的

         将输入陶瓷电容器的耐受电压值替换为 50V、并将接地电阻增加 1Ω、、可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里的 Vin-max 规格是多少? 我注意到阻尼帽的额定电压仅为 25V。 顺便说一下、ESR 是阻尼电容器、可能就足够了。 Rdamp = SQRT (Lin/Cin)、其中 Cin 是降额的陶瓷值。

    10mV/50V 陶瓷电容器很好。

    此致、

    Tim