This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS746-Q1:有关 TPS746-Q1 原理图的问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS746-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550172/tps746-q1-question-about-tps746-q1-schematic

器件型号:TPS746-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

由于终端客户的要求、我的客户修改了他们的原理图、包括 TPS746-Q1。 您能否检查积分是否可用?

1) 是否可以在 EN 引脚上添加 C145 (0.1uF)?

2) 是否可以同时使用 R127(39K Ω)和 R130(7.68K Ω)生成 3.3V 输出?

3) 是否可以在 PG 引脚上添加 R176(10K Ω)?

4) 可以将 NC 引脚连接到 GND 吗?

请检查这些问题。 谢谢。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    请查看下面的回答:

    1) 是否可以在 EN 引脚上添加 C145 (0.1uF)?

    是的

    2) 是否可以同时使用 R127(39K Ω)和 R130(7.68K Ω)生成 3.3V 输出?

    这种组合将为您提供 3.34V 电压、这在我看来是可以接受的。

    3) 是否可以在 PG 引脚上添加 R176(10K Ω)?

    开漏版本需要一个上拉电阻器。 对于开漏版本、如果未使用电源正常功能、请将此引脚接地或保持悬空。  

    4) 是否可以将 NC 引脚连接到 GND?

    是的、建议使用此选项以获得更好的热性能

    此致

    Ishaan